This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M01:多个 ADC 的主时钟

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1373638/amc131m01-main-clock-for-multiple-adcs

器件型号:AMC131M01

工具与软件:

我通过同一个 SPI 使用4个 ADC、所有 ADC 是否都必须连接到同一(外部 CMOS)振荡器、还是每个 ADC 可以使用单独的振荡器?  这些解决方案(常用/单独的振荡器)有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您可以为每个器件使用一个单独的振荡器、但如果这样做的话、您可能无法将它们正确地同步在一起。 振荡器之间的相位变化将导致 器件之间的同步出现较小的时间延迟。

    谢谢。