This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:与 TSW14J58EVM 和 AFE7950同步的 Tx Rx

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1356106/tsw14j58evm-simultaneous-tx-rx-with-tsw14j58evm-and-afe7950

器件型号:TSW14J58EVM
Thread 中讨论的其他器件:AFE7950

我将 TSW14J58EVM 与 AFE7950配合使用、想在传输1Tx 通道时记录2RX 通道。
似乎无法进行同步操作、因此我想了解是否可以进行要求较低的设置:


1. Rx 和 Tx 不需要同步(但大部分时间应该重叠)。
2.软件初始化("触发器")-无需外部硬件触发器。
3. tx 和 Rx 是基于内存的(我用 python 生成 Tx 信号并分析 Rx 信号)。

4.最大带宽

请提供初始化和执行的示例代码

此致、

RAM