This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:将 HSDC Pro 6.0与 AFE7950配合使用

Guru**** 2554120 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, TSW14J58EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1339248/tsw14j58evm-using-hsdc-pro-6-0-with-afe7950

器件型号:TSW14J58EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950EVM、、 AFE7950

尊敬的 TI 团队:

我尝试将 HSDC 6.0版接口(以及更高版本的 Matlab pingpong)与 TSW14J58EVM 和 AFE7950EVM 板结合使用。

我收到错误"固件版本和 dll 版本不匹配"。

HSDC 6.0版和这些电路板是否仍然存在问题、或者我是否应该下载新版本的固件?

祝你一切顺利!

RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试位于以下链接的5.2版本 HSDC Pro

    https://www.ti.com/tool/download/DATACONVERTERPRO-SW/01.00.00.0W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仍然会收到相同错误。

    附加的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAM:

    将 AFE7950EVM 与 TSW14J58配合使用时、我们不再支持使用 HSDC Pro 来控制 FPGA。 现在、集成到 Latte 中的组件可控制 FPGA 上的发送和接收数据。 请按照 AFE79xx 安全文件夹中提供的 AFE7950EVM+TSW14J58启动指南 AFE79xx_TSW14J58_Bringup.zip 中概述的步骤进行操作。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David 和 Geoff:

     非常感谢 您的答复。

    请说明是否有使用 Latte 的 MATLAB "乒乓"示例。

    除此之外、我发现  sendCustomComplexData 使用 python 等命令、是否有 完整的库 API ?

    目前、我正在尝试 通过播放和录制我在 MATLAB (也可以使用 python)中创建的 BB 信号来通过 TSW14J58设置来验证 AFE7950EVM。通过电缆将 Tx 连接到 Rx、您是否可以在 python 中建议最合适的命令?

    谢谢!

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAM:

    可以在 Latte 中打开套接字并从 Matlab 发送命令。 为此、您可以参考以下文档。  

    e2e.ti.com/.../InterfacingLatteWithClientExample.pdf

    e2e.ti.com/.../socket_5F00_binary.m

    TSW14J58使用 sendCustomComplexData 命令将定制数据从.csv 文件发送到 DAC。 我们没有用于 TSW 的 API 库。 我们有 AFE79xx 的 CAPI、它们可以在 AFE79xx 安全文件夹中找到。  

    要将自定义数据发送到 DAC、您可以在 Latte 中使用"setupParams.FPGA.sendCustomComplexData(0,filePath + filename)"命令。 您为该函数提供的文件应包含两列数据、一列用于 I 数据、另一列用于 Q 数据、适用于启用的每个 Tx 通道。  

    要将 ADC 捕获的数据保存到 csv 文件中、您可以在 Latte 中使用以下命令:afe.saveCaptureData (filePath + filename)。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能给我建议一些 python 函数、这些函数允许同时1个 Tx 和2个 Rx 进出存储器(不会导致文件和 Tx Rx 的时间丢失)。

    如果同时启动很难实现(正如我在其他答案中看到的)、请告知复发性 Tx 传输。 和记录基于软件触发的 Rx 信号(与 GUI 上的实现类似)。

    如果您还可以在 Latte 中发送指向 GUI 源代码的链接(这会启用 Scope 和 FFT 模式)、那就很棒了。

    祝你一切顺利!

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAM:

    当前的 TSW14J58 FW 不支持基于触发器的数据捕获/发送。 对于基于触发的功能、我们建议使用 TI204C-IP、可以对其进行修改以支持基于触发的数据捕获/发送。  

    以下链接可用于申请 TI204C-IP 的访问权限。

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=326887∏_no=TI204C-IP&ref_url=asc_dc_hsc 

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您或团队中的任何人是否能够提供 AFE7950触发操作的分步手册或幻灯片集?  

    此致、

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我想将 PC 存储器用于 Tx 和 Rx 数据。 是否有不使用文件的命令(我将在 python 中生成向量)?

    根据您的 GUI、对于 Rx 似乎有相关命令。
    如果可以向我发送适用于1TX 和2RX 的设置和命令、我会很高兴。  对于这些初始测试、我不需要 Rx 和 Tx 之间的同步、甚至初始延迟也是可以接受的(因此目前不需要触发模式)。

    BTW、Rx 未生成文件。

    此致、

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    尝试按照安装说明操作时、硬件管理器未检测到我的电路板:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAM:

    您是否可以共享用于同一 Rx 文件的路径的命令和格式? 此函数经过测试、因此我们预计不会发生任何问题。  

    在 Vivado 中、您是否正在尝试使用 TI204c IP 参考设计? 如果是这样、要加载位文件、必须将 JTAG 电缆连接到 TSW14J58EVM 上的 JTAG 端口 P2。

    此致、

    David Chaparro