This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:安装 PHI 驱动程序时出错

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADS127L11EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1372902/ads1278evm-pdk-error-installing-phi-drivers

器件型号:ADS1278EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1278ADS127L11EVM-PDK

工具与软件:

您好!

Im 在尝试启动评估软件并运行时遇到错误。 问题的核心是 PHI 驱动程序未正确安装。 我在两台不同的机器上尝试过。 主机器是 windows 10 pro 22h2操作系统内部版本19045.4291

它抱怨没有 dpinst xml 文件(虽然我不认为这是问题的关键),所以我复制了它从32位子文件夹的 phi 目录下 c :\ programfilesx86/texasinstruments/ads1278/

然后错误信息更改为下面的



对于安装此驱动程序或替代驱动程序包以使 winusb 正常工作的提示?

谢谢!
Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    我们有一个早期版本的 ADS1278 GUI、其中不包含 PHI 驱动器的所有必要软件包。  此问题应已在最新版本中修复。   

    问题: 您是否刚刚下载了最新版本的 GUI v2.2.1?

    此外、ADS1278 GUI 使用与 ADS127L11EVM-PDK 相同的驱动器。  作为可能的权变措施、请先安装 ADS127L11EVM-PDK-GUI、然后再安装 ADS1278V2EVM-PDK-GUI。  这样可以解决该问题。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用