This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:ADS131A04

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1372161/ads131a04evm-ads131a04

器件型号:ADS131A04EVM

工具与软件:

我们正在研究 ADS131A04EVM 电路板。 我们可以与器件通信、命令和响应会按预期工作。

我们面临的问题是、DRDY 引脚始终显示为低电平。 我们的理解是、每次完成转换时、它必须为高电平、并且预计会进行从高电平到低电平的转换。

请提出您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amerdas:

    您是否能够从 EVM&ADC 读取对话数据?

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的答复。

    我们可以从 ADC 中读取一些数据,但它似乎不是正确的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amerdas:

    感谢您提供的信息。 我忘记想问您是否将 ADS131A04EVM GUI 软件与 EVM-PDK 中的 PHI 控制器卡一起使用。 如果不是、请告诉我您的 EVM 与控制器之间的连接。  您的时序图(/SCLK、DIN、DOUT、/CS 和/DRDY)将非常有助于解决该问题。

    BR、

    戴尔