This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:是否提供 Linux 驱动程序?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, ADS8684, ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1370333/ads8686s-linux-driver-available

器件型号:ADS8686S
主题中讨论的其他器件:ADS8688ADS8684

工具与软件:

大家好、

我们是否有适用于 ADS8686的 Linux 驱动程序?

我找到一个适用于 ADS8688、但它可用于 ADS8686吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    遗憾的是、ADS8686没有 Linux 驱动程序。 适用于 ADS8688的 Linux 驱动程序仅支持 ADS8684和 ADS8688。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yolanda、

    是否需要进行任何估算来调整 ADS8688至 ADS8686的驱动器? 我想知道是要调整驱动器还是要改为两个 ADS8688芯片。

    此致、

    Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!  

    我很难给您提供调整驱动程序的估计值、两个器件之间会发生重大变化、至少针对器件配置进行整合、某些通信也会进行整合。

    遗憾的是、我们目前不支持在 Linux 驱动程序中进行任何进一步开发、但我们确实有一些器件包含示例 C 代码、如果可能会有所帮助。 如果需要 Linux 驱动程序、ADS8688是一个不错的选择。   

    您在为这些器件寻找什么样的关键规格? 如果示例 c 代码有用、我可以提出其他建议。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    我们正在使用 ADS8686S、它支持什么接口、根据我们的理解、它支持 SPI、但还提到它有两个名为 SDOA 和 SDOB 的数据输出线路、那么是 QSPI、如果是 QSPI、需要如何配置它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveenkumar、您好!  

    感谢您的提问!  

    ADS8686S 具有多个接口选项模式。 它具有串行、字节和并行功能。 可以通过硬件或软件设置来配置它们。 第7.4节和第7.5节通过差异进行说明。   

    在 SPI 模式下、ADS8686S 可配置为具有"1线"或"2线"模式以进行回读(在 SDOA 中读回所有数据、或通过其各自的输入读回 SDOA 和 SDOB)。  

    图7-29和7-30显示了这两种模式的操作

    此致、  

    Yolanda