This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1014-Q1:FSR 下的系统参数=±4.096V

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1373735/ads1014-q1-system-parameter-under-fsr-4-096v

器件型号:ADS1014-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

你好。

客户在 FSR =±4.096V 时需要 FSR 参数、但我们的数据表中只有 INL =±2.048V 时、您能分享该信息吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    我正在努力查看是否能为您提供进一步的信息。

    不过、这些值不太可能随 FSR 差变化过大。  

    此致!  

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    对于所有 FSR、INL 将为0.5LSB。  

    此致!  

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Andrew、您好!

    感谢您的答复。

    当 FSR =±4.096V 时、我们还需要其他6个用黄色填充的参数的信息。

    请帮助确认。

    此致

    Keke Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keke:  

      对于突出显示的参数、可以假定 FSR =±2.048V 对 FSR =±4.096V 有效。  

    此致!  

    Andrew