This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:TX7332 T/R 开关问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1373806/tx7332-tx7332-t-r-switch-problem

器件型号:TX7332

工具与软件:

现在我用 TX7332芯片完成超声波驱动器的设计。

但在测试中、我发现在使用默认功耗模式且 TR_BF_SYNC 信号为100Hz 的条件下、我只能捕获 RX 的通道9-16和25-32中的回波信号、而所有 OUT 通道都有驱动器信号。

我怀疑这是 TR_EN1和 TR_EN3信号的问题、但查阅手册后、只需在默认功耗模式下拉 TR_EN1和 TR_EN3信号、我已经尝试过、但没有任何效果、我应该如何解决该问题?

如果有人回答这个问题、我会很感激、这让我很困惑。

输入电压:±75V、1.8V 逻辑电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我完全了解了问题、器件的所有通道都在按预期模式传输信号。 所选通道中缺少的就是接收模式回波。  您能否确认您是在"片上"还是"片外"波束形成模式下运行器件?

    谢谢。此致

    Savyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是片上模式、并在配置后读取寄存器0x18以确认我已成功配置片上模式。 我还需要检查什么?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在片上模式下、TR_EN1和 TR_EN3控制线路仅用于动态电源模式。 这意味着 T/R 开关状态不由这些信号决定、而是对 TR_SW_DEL_G1/G2/G3/G4、TR_SW_DIS_n 等进行编程 您能否检查所有通道/组的这些参数值?

    谢谢。此致

    Savyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伸出手的 Spi_Read (REGISTER_16H、Registered);

    寄存器&= 0xF000F000;

    36244.2000 Spi_Write (register_16H、reg |(cnt <<16)|(cnt));

    最后我发现了问题、寄存器0x16 11-0、27-16位复位值为100h、根据我的上述代码(无第二行)、先读取然后写入该寄存器、寄存器将为100h | cnt 而不是000h | cnt、我在芯片终于工作后添加了第二行、非常感谢!