This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:申请 TX7332和 AFE5832的示例代码

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832, TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1373813/tx7332-request-for-sample-code-for-tx7332-and-afe5832

器件型号:TX7332
主题中讨论的其他器件:AFE5832、

工具与软件:

您好!

我们目前正在从事采用 TX7332和 AFE5832芯片的医疗超声波成像软件设计。 我们的开发平台基于 Zynq-7000系列。

为了帮助我们完成开发过程、我们想询问我们是否可以利用这两个芯片的样片代码或参考设计。

感谢您的支持。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这些器件都包含在选择性披露范围内、请将一封 电子邮件发至 support_us_afe_tx@list.ti.com 并参考此 e2e 帖子、以获得进一步的支持。

    谢谢。此致

    Savyan