This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5812:与 AFE5809的区别?

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE5812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1373963/afe5812-difference-from-afe5809

器件型号:AFE5812
Thread 中讨论的其他器件:AFE5809

工具与软件:

尝试找出 AFE5809和 AFE5812之间的差异。 我看到'5812的 LNA 增益和 AAF 角略有不同、但还有什么其他东西吗? 除了上面提到的问题、方框图是一样的。 此外、为什么 AFE5809数据表只有110页、而 AFE5812只有6页? '5812数据表为什么不更长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一个主要区别是 LNA 电源。 在 AFE5809中、LNA 在3.3V 上工作、而在 AFE5812中、它在5V 电源上工作。 因此、该器件的功耗更高。 由于 LNA 在5V 电压下工作、因此它可以提供更好的过载恢复性能。 要访问 AFE5812数据表、请通过电子邮件联系 ID support_us_afe_tx@list.ti.com 、因为它受 NDA 限制。

    谢谢!

    此致、

    安息日