This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8551:DAC 的输出振荡

Guru**** 2692745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1372958/dac8551-output-oscillation-from-dac

器件型号:DAC8551

工具与软件:

当 VDD=5V、Vref = 2.5V 时、没有问题。  

当 Vdd=5V、Vref = 5V 时、获得输出正弦振荡、1Vpp 和2.8-3.2Mhz。  

 当 Vdd=5V、Vref = 4.7V 时、获得输出正弦振荡、1Vpp 和2.8-3.2Mhz。  

数据表显示 Vref = 0-Vdd。 所以应该可以。  

我将 Vdd 和 Vref 短接至5V、仍然有相同的问题。  

您是否遇到过此问题?

-Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片     表面有"TI 82 D81"标记。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试移除 A8电容器、断开了连接至 OPAMP 的 Vctrl_0。  仍然会出现振荡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Vdd=5V、Vref =2.5V 时也看到相同的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我获得的输出。 非常奇怪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我每秒更新 DAC 4次、线路应该是平坦的、不知道为什么要获得高频率。  我认为这是容性负载、因此我移除了 Vref 上的所有电容器、甚至断开到 OPAMP 的输出、但问题仍然存在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您可以确认您的输入电压(基准电压和 VDD 电压)是稳定的吗? 振荡的输入电压可能会导致输出端发生振荡。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经通过示波器验证 Vdd 和 Vref 良好。 该振铃/振荡非常高、Vpp 为1V。 频率和3MHz 都非常高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移除了20K 电阻、振荡消失了。 可能是稳定性问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20K 时数据表看起来正常、可以增加增益。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    内部放大器可能对电阻所增加的噪声非常敏感。 数据表建议您在靠近应用的位置将 VFB 引脚连接到 VOUT。 因此、如果您想增加输出的增益、我们建议使用外部放大器来增加增益。

    谢谢!
    Erin