This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038:存储转换结果的寄存器

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1373671/ads7038-register-where-converted-result-is-stored

器件型号:ADS7038

工具与软件:

我还在自动序列模式下使用 ADS7038-Q1、作为模拟输入通道。 我不确定我们在哪个寄存器上读取转换后的数字值。 它是否正在使用 MIN_VALUE_CHx、MAX_VALUE_CHx 和 LAST_VALUE_CHx 寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakshi:

    ADS7038-Q1直接向其 SDO 引脚实时输出转换数据。 第8.3.9节介绍了此输出数据的格式。

    您还可以  根据需要使用 Recental_CHx_MSB 和 Recent_CHx_LSB 寄存器读取任何通道的最新值。  

    此致、
    Joel