This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7924:AMC7908ERHBR 和 SN2201010DSKR

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7908

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1374492/amc7924-amc7908erhbr-and-sn2201010dskr

器件型号:AMC7924
Thread 中讨论的其他器件:AMC7908

工具与软件:

尊敬的您好!

请帮助提供这两个器件 SN2201010DSKR 和 AMC7908ERHBR 的数据表链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:

    请联系我们的产品营销工程师 Luis Brum 来获取 AMC7908。 我无法为您提供 SN2201010。  
    l-brum@ti.com

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Karan:

    我已将此主题移至支持 SN2201010的团队、因此他们建议您申请该数据表。

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    SN2201010DSKR 是 DS 不向公众开放的定制 PN。 因为这是一个公共论坛、所以我不能提供 DS。 请与您当地/离您最近的 TI 销售代表联系、以便内部参考。 您如何找到这一定制 PN?  

    如果需要、最接近的目录替代产品是 TPS7A9101DSKR、您可以在此处找到其 DS: TPS7A91 1A、高精度、低噪声 LDO 稳压器数据表(TI.com)

    此致!

    Eunize Tobias