This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8361:备选 ibis 模型

Guru**** 2811685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7863, ADS8361, ADS7861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1374648/ads8361-alternative-ibis-model

器件型号:ADS8361
主题中讨论的其他器件: ADS7861、ADS7863

工具与软件:

我正在为 ADS8361寻找 ibis 模型、但我无法在您的网站上找到它。
是否有 可以使用的替代型号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linh、

    感谢您的提问。

    ADS8361没有 ibis 模型、但其分辨率较低的版本有(ADS7861)、可作为替代方案。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yolanda、

    您能和我分享一下 ADS7861的 ibis 型号吗?

    谢谢!

    Linh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linh、  

    抱歉、查找 ibis 模型时出错、使用 ibis 模型的器件是 ADS786 3. 而不是 ADS786 1. . 我对自己的困惑感到抱歉。  

    ADS7863与 ADS7861类似、但它具有额外的特性 不会 是 ADS8361和 ADS7861的良好宜必思替代产品。  这意味着我无法为 ADS8361提供合适的 ibis 模型替代产品。  

    如果需要 ibis 模型、但仍然可以选择使用其他器件、那么还有一些与 ADS8361类似但具有 ibis 模型的较新器件、例如 ADS8354 或 ADS8363。  

    再次、我为您带来的困惑感到抱歉。

    此致、  

    Yolanda