This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:检测差分输入

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1370988/ads131m08-to-detect-the-differential-input

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件: ADS131E08

工具与软件:

您好!

我要将 ADS131M08连接到 FPGA。 是否有任何方法可以确定输入(差分)是否连接到传感器?

此致

Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prakash:

    该 ADC 不具备开路检测特性、但是如果输入电压不在系统的正常信号范围内、可以将其上拉至最大输入电压(例如1.2V 满量程)。

    更新:您还可以考虑使用 ADS131E08、这是一款8通道同时采样 ADC、它 集成了比较器以检测输入信号的超出范围情况、因此 微控制器不需要监控转换代码和判断输入是否达到满量程电压或您在内部寄存器中设置的阈值。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的响应。 上拉至 FS 需要修改电路。 如果不这样、还有其他选择吗?

    此致

    Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prakash B B、

    Dale 今天在场、所以我可以提供反馈

    由于浮动输入电压是无法确定的、因此无法仅通过读取输入电压来确定传感器是否浮动。 因此、您无法将其与有效读数区分开来。 在这种情况下、您需要添加上拉或比较器才能实际检测输入电压

    -Bryan