This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7516:TX7516模式错误

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1371446/tx7516-tx7516-pattern-error

器件型号:TX7516

工具与软件:

您好!

我们一直在与 TX7516合作 、以便为超声波器件发送各种电子图形。

在一种特殊的方式,我们发现,一个应该有效的模式是不正确的传输(只产生小的噪音)。 此外、如果我们尝试传输它、该器件也会产生噪声以供后续图形使用。

该模式如下:
5、
20、16、16、0、
20、17、17、0、
20、18、18、0、
20、17、17、0、
20、18、18、0、
20、17、17、0、
20、21、21、0、
20、18、18、0、
20、21、21、0、
255、0、0

虽然我们尝试过的许多其他模板都能按预期工作、但这一个没有。 我们将非常感谢您了解我们在此模板中遗漏或错误实施的内容。

谢谢你。

Moshe Oziel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moshe、

    我无法遵循您在此处提到的模式或数字。 数字是否指的是存储器中编程的模式?

    谢谢。此致

    Savyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢快速的响应。

    是的、这些数字是指在存储器中编程的模式。  
    下面这个表格代表了我们理解的数字的含义:

    5、 'GBL_REP_NUM'、5.
    20、16、16、0、 "LOCAL_REP_NUM"、20 |"LVL_PER"、"GROUND"、PERIOD=2 |"LVL_PER"、"GROUND"、 PERIOD=2 |"LOCAL_REP_END"、0
    20、17、17、0、 'LOCAL_REP_NUM'、20 |'LVL_PER'、'AVDDP_HV_A'、PERIOD=2 |'LVL_PER'、'AVDDP_HV_A'、 PERIOD=2 |"LOCAL_REP_END"、0
    20、18、18、0、 "LOCAL_REP_NUM"、20 |"LVL_PER"、"AVDDP_HV_B"、PERIOD=2 |"LVL_PER"、"AVDDP_HV_B"、 PERIOD=2 |"LOCAL_REP_END"、0
    20、17、17、0、 'LOCAL_REP_NUM'、20 |'LVL_PER'、'AVDDP_HV_A'、PERIOD=2 |'LVL_PER'、'AVDDP_HV_A'、 PERIOD=2 |"LOCAL_REP_END"、0
    20、18、18、0、 "LOCAL_REP_NUM"、20 |"LVL_PER"、"AVDDP_HV_B"、PERIOD=2 |"LVL_PER"、"AVDDP_HV_B"、 PERIOD=2 |"LOCAL_REP_END"、0
    20、17、17、0、 'LOCAL_REP_NUM'、20 |'LVL_PER'、'AVDDP_HV_A'、PERIOD=2 |'LVL_PER'、'AVDDP_HV_A'、 PERIOD=2 |"LOCAL_REP_END"、0
    20、21、21、0、 "LOCAL_REP_NUM"、20 |"LVL_PER"、"AVDDM_HV_A"、PERIOD=2 |"LVL_PER"、"AVDDM_HV_A"、 PERIOD=2 |"LOCAL_REP_END"、0
    20、18、18、0、 "LOCAL_REP_NUM"、20 |"LVL_PER"、"AVDDP_HV_B"、PERIOD=2 |"LVL_PER"、"AVDDP_HV_B"、 PERIOD=2 |"LOCAL_REP_END"、0
    20、21、21、0、 "LOCAL_REP_NUM"、20 |"LVL_PER"、"AVDDM_HV_A"、PERIOD=2 |"LVL_PER"、"AVDDM_HV_A"、 PERIOD=2 |"LOCAL_REP_END"、0
    255、0、0 "GBL_REP_END"、255
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moshe、

    感谢您解释您编程的模式。 该模式似乎相当长。 尝试传输图形后、器件是否会关闭? 该器件具有多种错误条件、如数据表中所述。 您能否检查是否触发了任何错误条件?

    谢谢。此致

    Savyan