Other Parts Discussed in Thread: ADS1282
工具与软件:
您好!
我们正在使用 ADS1282、并且想估算基线(本底噪声)以及输出数据存在问题。
硬接线配置:
ADC 基准设置为5V DC
AIN1+、AIN1-通过121R 连接到2.5V 基准电压
ADC 时钟设置为4.096MHZ
软件配置
CONFIG 0寄存器配置为 0xD9
D7 1 连续导通同步模式[Continuous SYNC mode]
D6 1 保留
D5:D3 001 64KHZ 数据速率 表6第18页
D2 0 线性相位
D1: 选择了 d0 01 Sinc 滤波器
其他寄存器保持默认状态
当读取32位数据时,我们期望数据接近0 ,根据表13第26页的数据表,
但本底噪声相对较大、请参阅随附的示波器图。 黄色线是 ADC RDY;蓝色 SPI CLK;品红色是来自 ADC 的 SPI 数据输出。
您能告诉我们可能会出什么问题吗?
谢谢!
Iouri