This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686SEVM-PDK:ADS8686SEVM-PDK:光绘文件的请求

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8686SEVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1374415/ads8686sevm-pdk-ads8686sevm-pdk-request-for-gerbers

器件型号:ADS8686SEVM-PDK

工具与软件:

您好、在 这篇文章中 、Dale 称拥有为 ADS8686SEVM-PDK 获取 Gerbers 的权限。
如果仍然可能、我想获得它们。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michele:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  我能问您想对 ADS8686SEVM-PDK Gerber 文件执行什么操作吗?  从可直接用于生产的产品的角度来看、我们的评估模块"严格使用"、仅适用于受控的实验室环境、因此我们需要了解此类情况下的用例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,谢谢你的评分。
    我想先设计一个控制器板、将其插入连接器以控制引脚。
    在验证之后、稍后我想使用光绘文件作为设计独立电路板的参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-请查看此存档、并告诉我们这是否"足够好"可以满足您的即时需求。  我们需要验证是否可以释放 ADS8686SEVM 光绘文件、这需要一些时间。

    https://www.ti.com/lit/zip/tidce73

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom。 我看了一下、虽然这是很好的信息、但不足以覆盖我的直接用例。 我想通过引脚接头来控制 EVM 板、但这些引脚从您提供的板中缺失。 我希望您能尽快释放光绘文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michele:

    EVM 上的引脚接头(J18)是一个0.1"间距的2行接头、每行具有16个引脚。  您可以通过带状电缆或电路板堆叠(2x16)连接器进行连接。  您需要向该 EVM 施加外部电源-我们的 PHI 控制器板读取 EVM 上的 EEPROM 以设置电压电平、从而通过 USB 为 EVM 供电。  如果您可以使用安装孔和 J8相对于 EVM 轮廓的位置、这可以相当快地完成。  获得完整的 Gerber 设置将至少一周。