This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:ADS1258V2EVM-PDK 差分电源

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1374634/ads1258-ads1258v2evm-pdk-differential-supply

器件型号:ADS1258

工具与软件:

您好!

你好。

是否可以为 ADS1258V2EVM-PDK 使用差动电源?

从手册中我们可以看到、我们可以放置外部 AVDD、但我们看不到有关 AVSS 的任何信息。

我们想让 AVDD 和 AVSS 使用+/-2.5V 电压、因为我们的差分输入共模电压为0V。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray Vincent Aranzaso:

    我们将脱机解决此问题

    -Bryan