This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8501:23位数据被输入 DAC8501E 时的运行方式

Guru**** 2873870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1375137/dac8501-behavior-when-23-bit-data-is-input-to-the-dac8501e

器件型号:DAC8501

工具与软件:

我想知道 DAC8501E。

当 I 在 SYNC 为低电平时使用 CLK 输入23位数据、然后将 SYNC 信号返回到高电平、
VOUT 更改。 (意外行为)

前6位的数据 i input 为0 (数据表上的 xxxxxx)、
PD1和 PD0都是0、
D23为0、
D22至 D1为1。

(可使用示波器进行确认)

根据数据表、如果在输入24位之前 SYNC 信号返回到高电平、
输出电压不应变化。

请告诉我、仅输入23位数据时、DAC8501E Vout 的行为如何。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirai-San:  

    您能否分享写入序列的屏幕截图? 您遇到的意外情况是什么? DAC 输出之前和之后的状态是什么?

    此致!

    Katlynne Jones