This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299

Guru**** 2464370 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1373849/ads1299-ads1299

器件型号:ADS1299

工具与软件:

您好!

我们是一个团队、致力于一个项目、在该项目中、我们希望记录 EEG 信号、并通过蓝牙/WiFi 将其传输到我们将进行处理的计算机。 因此、我们有兴趣购买 ADS1299:用于生物电势测量的低噪声、8通道、24位模数转换器。
在继续购买之前、我们想问几个问题。 首先、ADS1299是否足以完成从人类收集 EEG 信号并将其传输到计算机的整个过程? 换句话说、我们是否需要任何其他产品或软件来满足我们的流程、或者我们是否只能通过 ADS1299来实现?
是否可以通过组合两个 ADS1299将通道数量从八个扩展到十六个 ?ADS1299是否使用蓝牙将数据传输到计算机?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ante、您好!

    感谢您关注我们的 ADS1299。  

    ADS1299是一款8通道、24位 Δ-Σ ADC、具有集成数字抽取滤波器和 SPI 接口。 它包含获取 EEG 信号并将其转换为数字信号所需的所有有源电路。 转换结果需要由主机微控制器读取、该微控制器将处理打包并通过 USB、BT、Wifi 等传输数据

    多个 ADS1299器件可与独立芯片选择(nCS)信号共用一条 SPI 总线、也可将这些器件以菊花链方式连接在一起。 器件数据表详细介绍了这些特性。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、  

    PL 回答这个问题我,有没有任何视频教程设置 ADS1299 EVM,我对电路非常陌生,还有我得到下面的错误,尽管没有连接任何外部主机,并通过看到示波器, pl 帮助我,还有,如果我设置为双极模式并检查相应的 tp 我看不到负电压,我有恢复出厂设置的一切

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    您能给我发送一下我们应该将与 ADS1299配合使用的主机微控制器的确切名称(和产品链接)、该主机微控制器可以处理 USB、BT、Wifi 等封装和数据传输?

    我非常感谢您能提供的任何帮助。

    此致、

    之前

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ante、您好!

    请访问 TI.com 上的微控制器和处理器页面、了解我们产品系列的概述: https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/overview.html

    如果您在缩小最佳选择范围方面需要进一步帮助、请在微控制器论坛下发布一个新主题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/

    此致、

    Ryan