This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7578:输出开关频率

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7578

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1374828/dac7578-output-switching-frequency

器件型号:DAC7578

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我有关于 DAC7578的问题。  DAC 的输出是否可以在更高的频率(10kHz)下进行切换?

查看数据表、最高更新速率为188.88kSPS、因此它的输出 频率应高达约95kHz。 这是正确的、还是我正在监督一些事情?

提前感谢。

此致、

Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    您希望输出具有多大的振幅范围或信号类型?

    DAC7578的典型压摆率为0.75V/us、具体取决于振幅。

    谢谢!
    卢卡斯