This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102EVM:EEPROM 功能用途

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102EVM, ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1371015/adc128s102evm-eeprom-functional-purpose

器件型号:ADC128S102EVM
主题中讨论的其他器件:ADC128S102

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想使用 ADC128S102EVM 的 PHI 主板设计带有 ADC128S102的 PCB 

我可以复制 ADC128S102EVM 原理图中的连接、但我不确定 EEPROM 是否有必要。
如果有必要、是否需要通过 I2C 接口向其进行写操作? 是否有其他准备工作?

请提供建议。

谢谢!
道德。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、道德:

    ADC128S102EVM 上的 EEPROM 告知 PHI 它与哪个器件通信、以实现将电源电压设置为适当电平等功能。 我们可以提供用于在请求时将此信息刷写到 EEPROM 的程序。  

    值得注意的是、PHI 控制器用于评估。 不建议将其集成到生产设计中、在这种情况下、我们不能提供支持。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    PHI 不是设计的一部分、而是仅用于单一测量。 无需对 PHI 提供支持。
    请提供用于将此信息刷写到 EEPROM 的程序、是否可以使用 PHI 本身进行刷写?
    与此相关的另一个问题是、一旦 PHI 将 EEPROM 用于设置、是否可以关闭 EEPROM?
    如果我的问题不够明确、我将重新表述。

    谢谢!

    道德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、道德:

    是的、EEPROM 是通过 PHI 的 I2C 线路进行刷写的。 您应能够遵循用户指南中的 EEPROM 进行相关说明。

    您 可以 在配置 PHI 后关闭/移除 EEPROM、但在下电上电后、PHI 的配置将复位、并需要再次完成。  

    我正在使您能够使用程序来刷写 EEPROM、以后将与您联系。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 我正在等待 程序刷写 EEPROM。

    谢谢!


    此致、
    道德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、道德:

    这是 PHI EEPROM 加载程序实用程序的下载链接、您可以使用它来写入 ADC128S102EVM EEPROM。

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=308128∏_no=PHI-EEPROM-LOADER-GUI &ref_url=asc_dcc_dc-pADC

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Joel!!