This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW12QJ1600EVM:TSW12QJ1600EVM

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW12QJ1600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1372485/tsw12qj1600evm-tsw12qj1600evm

器件型号:TSW12QJ1600EVM

工具与软件:

您好!

我们刚刚推出了 TSW12QJ1600EVM 板、并且有关于功耗的一些问题。

1、电源:7W - JMODE 8、1GHz、12b、64/66b。

2、电源: 0.9W -带断电模式。

  X2 ADC +外设消耗的 功率为6.1W。

3.根据 ADC 的数据表- JMODE 8 1GHz 的功耗为2W。

4.考虑到 电源元器件的效率、我们估算出主电源的 ADC 功耗~ 2.6W。

  对于两个 ADC ~ 5.2W。  

 您能解释一下区别吗?

我们使用"Setup_ADC12QJ1600ReferenceDesignGUI v1.1"来操作电路。

此致、

Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    任何差异都可以由电路板上的其他电路外设和电源电路补偿。

    此致、

    Rob