This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299 SPI 时钟速率问题

Guru**** 2463570 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1375171/ads1299-ads1299-spi-clock-rate-issue

器件型号:ADS1299

工具与软件:

您好!

我已经成功地与 ADS1299定制板通信。 问题是其受限于5MHZ SPI 时钟速率。 除此之外、还会导致写入和读取 ADS1299寄存器失败。

  • 我在上电后执行所需的 POR 和复位序列
  • 按照 ADS1299数据表中的建议设置 SPI 时序
  • 我已经用我的200MHz 示波器检查了 SPI 总线、每一个看起来都正确。

是否还有人遇到此问题?

为什么会发生这种情况? 如何以8MHz SPI 时钟速率设置成功通信?

提前感谢、
Gaston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaston:

    感谢您发帖。

     当 DVDD > 2.7V 时、SCLK 频率限制为20 MHz。但是、对于 RREG 和 WREG 等多字节命令、还有另一个称为"tSDECODE"的限制、它指定了每个字节必须传输的最短时间。 假设默认时钟频率为2.048 MHz、则该限制为4*tCLK 或1.96us。 换句话说、如果 SCLK 大于或等于 CLK 频率的2倍、则必须在字节之间添加延迟。

    有关此主题的更多详细信息、以及与 ADS129x 器件系列相关的其他有用的常见问题解答帖子、请查看我们的 BIOFAQ。

    [常见问题解答] ADS129x:我的 SCLK 的最低频率是多少? -数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Ryan