This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001B:稳定时间

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1374765/dac11001b-settling-time

器件型号:DAC11001B

工具与软件:

大家好!  

在以下条件下、稳定时间是多少?

 - VCC = +15V、VSS =-15V
 -满量程趋稳至±1 LSB
 - VREFPF =+10V、VREFNF =-10V

提前感谢。
此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshi-San、

    我们正在审查此问题、我们很快会给您回复。

    谢谢!
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将大约为3.5us。

    此致、

    AK