This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5546:Theta JC (最高规格)。

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5560, ADS5546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1370925/ads5546-theta-jc-top-specification

器件型号:ADS5546
主题中讨论的其他器件:ADS5560、

工具与软件:

尊敬的专家:

我知道数据表中提到的 Theta JC 规范是指底部。 我可以使用 Theta JC 顶部规范吗?

确保安全。

此致、  

Joselito Go
德州仪器(TI)客户支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joselito:

    我在研究这个。 我不认为我们有这些数据、但我在这里检查另外一个可能的来源。

    我明天会报告。

    此致、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joselito:

    我找到了采用相同封装的其他器件的一些测量结果、但未找到任何特定于此器件的内容。 请再给我一个关于这个的日子。

    此致、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    感谢您寻找其他可行的解决方案。

    此致、

    Joselito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joselito:

    遗憾的是、我们没有该数据。 我们有采用这种相同封装的 ADS5560/62规格、但采样率截然不同、这会影响规格值。 所以、它可能不是最佳参考。 如果有用、ADS5560的 Theta JC (顶部)为12.4、最大采样率为40MSPS、而 ADS5546只剩下190MSPS。

    此致、

    Drew