This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18:连接到 AM64

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L18, ADS127L18EVM-PDK, ADC-PHI-PRU-EVM, SYSCONFIG, ADS8598H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1375796/ads127l18-connection-to-am64

器件型号:ADS127L18
ThreadADC-PHI-PRU-EVMSysConfig、ADS8598H 中讨论的其他器件

工具与软件:

您好!

我们有一个定制 AM64电路板、我们想要在此电路板中添加 ADS127L18转换器。 我们已从 ICSSG0到我们可以使用的接头引出了几个引脚、但我们不确定将该 ADC 转换器与8位并行模式结合使用究竟需要哪些引脚。

我们了解到有 ADC-PHI-PRU-EVM (用于 am64evm)与 ADS127L18EVM-PDK 结合使用、因此这应该是可以实现的。 我已经检查了通过适配器板从 ADS127L18路由到 am64的引脚、但我们的接头上缺少一些所使用的引脚。

我还在 PRU-IO/ADC 部分中查看了 AM64的 SysConfig、其中显示了几个具有16位并行接口的 ADC (例如 ADS8598H)的引脚配置、但引脚实际上并不与 ADS127L18EVM-PDK/ADC  ADC-PHI-PRU-EVM 配置重叠。

现在、我们有几个问题:

 

1.是否有使用 ADS127L18EVM 的 AM64软件示例?或者未来是否会有一个? (通过它、我可以看到引脚的选择/配置方式)

2.是否可以自由更改 ICSSG0中的引脚以适应 ADS127L18 8位并行接口(例如我们的定制接头)?


P.S.可能需要将此移至处理器/AM64论坛

此致、
埃尔金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ergin、

    目前、我们还没有计划专门为 AM64创建示例代码。  但是、使用 ICSSG0时、AM64应能够直接连接到 ADS127L18帧同步数据端口。

    关于问题2、处理器/AM64团队需要进行解答。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ergin:  

    对于问题2、现有示例中使用的引脚是简单的 PRU GPIO 引脚、这些引脚被编程为 GPO 以生成所需的信号输出(通过对 PRU R30寄存器进行编程)或用作 GPI 以接收这些引脚上的数据(在 PRU R31寄存器上读取)。

    如果您在定制接头上引出的引脚是 PRU 内核的 GPIO 引脚、您可以使用 SysConfig 自由选择方向、以及如何通过编写 PRU 内核所需的代码将这些引脚用作 I/O 引脚。

    syscfg 的 PRU-IO > ADC 部分具有特定于某些 ADC 的特性、用于创建定制要求。TI 驱动程序> PRU (ICSS)> PRU (ICSS) GPIO 部分可用于将引脚分配到所需的配置。

    此致、

    Nitika