This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:隔离

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3484, DAC39RF10, DAC12DL3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1372398/dac3484-isolation

器件型号:DAC3484
主题中讨论的其他器件: DAC39RF10DAC12DL3200

工具与软件:

您好!

DAC3484 4CH 输出独立运行所需的隔离是什么? (IOUTA、IOUTB、IOUTC、IOUTD)

配置如下:

Fdac = 1250MSPS

Fdata = 312.5MSPS

启用 Fs/2混频器

这样、我将获得750MHz 输出信号

谢谢!

Asaf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关隔离的一些参考资料、请参阅数据表图46/47:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从图中看不出来750MHz 的隔离是什么

    以及 IoutA 和 IoutB 之间的隔离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asaf:

    从数据表中的图表中可以看到、Kang 周围的隔离750MHz 约为50到60dB。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道 A 和 B (A ACTIVE)之间的隔离是否与 C 和 B (C ACTIVE)之间的隔离相同?  在数据表中没有提到通道 A 和 B 之间以及通道 C 和 D 之间的隔离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asaf:

    我与很久以前使用此器件的人接触、CHA&B 的750MHz 隔离约为50至60dB。

    您选择这款旧版 DAC 是否有原因? 为什么不改用 DAC12DL3200或 DAC39RF10?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用这个 DAC 是因为使用的是16LVDS 数据总线接口

    谢谢