This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08转换结果误差

Guru**** 2465740 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1372735/ads124s08-ads124s08-conversion-results-error

器件型号:ADS124S08

工具与软件:

您好!

我们在转换 ADS124S08的数据时遇到了问题。

我们的原理图:

Rref (原理图中的 R33)为1780 (%0.001)欧姆。

我们要读出 PT1000。 我们的成果;

电阻的一半 计算数据(软件)
800 815.
1000 1019.
1200 1222.
1400 1426.
1600 1629.

我们使用以下公式:

我们该如何处理这一问题? 我们应该考虑哪些要点?


此外、还有一个有关校准的问题。 ADS128S08能够执行偏移和增益校准。 我们想了解发送相关的校准命令是否足以进行校准。 我们是否应该在发送校准命令之前将任何计算值写入 caiibration 寄存器?

我们的 ADS124S08寄存器设置:

INPMUX:0x12

PGA:0x80 (Gain1、转换延迟1024)

数据速率:0x3E (数据速率4000SPS、低延迟滤波器、单次)

参考:0x12  

IDACMAG:0x09 (2000 uA)

IDACMUX:0xF0 (IDAC1 AIN0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的0_utq_0:

    这里有些地方不是很正确。  如果您提供2mA 电流、那么对于使用1780欧姆电阻器的基准电压、基准电压将大于3.3V 电源电压、这将超出 IDAC 合规性。  从 IDAC 源极引脚到接地的总压降必须小于 IDAC 顺从电压(对于2mA、IDAC 则为 AVDD - 0.6V)。

    即使在1mA、这对于将总压降推至超出顺从范围的 RTD 值也具有挑战性。  750uA 可能有效、但这将是您可以使用的最大电流值。

    因此、您应该首先纠正此问题。  还有其他几个注意事项。  一个示例是展示 L7、在电源线上放置扼流圈或铁氧体是不好的做法、因为 CMOS 器件会需要一段短时间的大电流需求。  任何电感都具有限制电流的作用、从而可能导致欠压或电压低于预期电压。  如果您需要一些额外的电源滤波、我建议使用较小的电阻值、而不是1至5欧姆的范围。

    另一个问题是 REFN0上的 R44电阻。  由于该电压是接地电压、您需要关闭 REFN 的基准缓冲器、并显示配置为关闭。  但是、将存在偏置电流、这将由于电阻两端的压降而增加误差。  将 R44替换为0欧姆电阻器。

    关于校准、我建议从仅使用 SFOCAL (自偏移校准)开始来查看系统响应。  您尚未说明您使用的 RTD 类型、但根据配置、我想应该是2线或4线 RTD。  如果是2线制、则引线电阻将始终是测量的一部分。  因此、任何额外的校准都可能在 RTD 和 RTD 之间发生显著变化、也会随温度而变化。

    因此、我建议修复我已经提到过的问题、然后重新进行测量、以查看在进行任何更显著的更改之前与预期值的接近程度。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。