This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63202:如何通过 FUNC_CONFIG 控制正弦波的范围

Guru**** 2463550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1375290/dac63202-how-to-control-the-rang-of-sine-wave-by-func_config

器件型号:DAC63202

工具与软件:

团队成员、您好!

   我们知道、正弦波的峰峰值幅度可以通过该链接中的 Vref 和增益进行计算。

https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slaae66/slaae66.pdf

  但我想将正弦波的峰值保持在几十毫伏。 为此、我发现 DAC 输出可以在对数转换模式下从 MARGIN_LOW 变为 MARGIN_HIGH。

这样、我将 MARGIN_HIGH 设置为600、MARGIN_LOW 设置为300、并设置  Write_FUNC_CONFIG (0X18) 0x04 0xc8。但实际结果与预期不同。 它与线性模型中的相同。

 我想知道其中有什么问题、否则正弦波的峰峰值可以通过仲裁进行控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正弦波函数使用一组固定的24个 DAC 代码。 由于 DAC 代码是固定的、因此改变输出幅度的唯一方法是改变基准。

    正弦波唯一可配置的设置是周期和相位。

    在三角波形或锯齿波形中、输出从裕度低变为裕度高。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jones、

       非常感谢!

       此致!

       Rouse