This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:Raspberry Pi 的 ADS1261通信

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1376803/ads1261-communication-of-my-raspberry-pi-to-the-ads1261

器件型号:ADS1261

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我已经设计了采用 ADS1261并可连接到 Raspberry Pi 的 PCB (见下图)。

现在的第一步是通过 SPI 与 ADC 进行通信。

我编写了以下 python 脚本来读取 ADC 中的任何内容。 输入端(AINx)尚未提供电压。

我的连接/GPIO 引脚是否设置正确(PWDN、RESET、...)、或者在我实际接收数据之前是否遗漏了任何内容?

我已阅读 SBAC199 - ADS1261示例 C 代码软件。 我是否应研究任何具体段落?

提前感谢、此致、

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel Beck:

    PWDN 和 RESET 都为低电平有效、因此您似乎正在打开断电并将 ADC 保持在复位状态、同时也将 CS 拉至低电平、即您正在选择此器件。

    我假设您要将 PWDN 和 RESET 都拉至高电平、否则您将无法与 ADC 通信

    此外、我建议为这两个引脚添加上拉电阻器、以便 ADC 以已知状态启动。

    -Bryan