This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADS 1256

Guru**** 2978900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1376271/ads1256-ads-1256

器件型号:ADS1256

工具与软件:

尊敬的专家:

我正在使用 ADS 1256进行高速数据采集,我们使用差动输入方法而不是单端方法来获得负值,  

但我们发现、SPS 30K 由8个通道共享、这意味着对于每个通道、如果我只 使用一个差分通道、则每通道只有30K/8=3750Hz、而 SPS 也是30K、

我应如何配置寄存器值?请告诉我为一个通道实现30K SPS 的详细设置步骤。

我尝试了很多方法,但不成功。

注意:我需要差分输入方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我期待着你的支持,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    孙永昌先生:

    您必须等待 ADC 数字滤波器稳定、转换数据才就绪。 所有 Δ-Σ ADC 都是如此。

    但是、仅当您正在持续转换时、第一次转换才是如此。 因此、第一次转换需要一些额外的时间使滤波器稳定、但所有后续转换都将在数据速率下可用(在您的情况下为30kSPS)

    如果只执行一个转换、则停止 ADC、然后再次启动 ADC 并执行另一个转换、然后停止 ADC、则每次都必须等待数字滤波器稳定。

    因此、如果您只需要测量一个通道、我建议在连续转换模式下运行 ADC。 数据表的第22页对此进行了介绍

    -Bryan