This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:问题 I

Guru**** 2782515 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1367084/ads1298r-problem-i

器件型号:ADS1298R

工具与软件:

实际上、我使用的是具有呼吸模式的 ads1298r、其中我测试了 MSP 生成的内部手动信号、其中我将获得与用手册中所述相同的输出、但每当我把它与人一起使用时、它的输出都不同于用户手册中提到的图形  

             用户手册图形 (来自 MSP)                          我的仿真图(来自 MSP)

       

         用户手册图表(来自患者模拟器)                我的图形 (来自真实正文)

我也无法解读用户手册和图形中的两个信号。  

                  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您发帖。

    从人体测量时、呼吸波形通常看起来更像正弦波。 您是否仍然偶然连接了板载 MSP 生成的波形? 另外、请检查您的电极连接并确保尽可能低的接触阻抗。 电缆中是否也有很多阻抗(从电极连接到 DB15引脚)?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、根据数据表照片、我的硬件配置是正确的、如下所示

    其中 jp34和 jp35是与 LA、RA 侧的连接、jp33是为呼吸模式选择通道1的。 仍然无法获得所需的输出。 EVM 用户手册中提到了 CONFIG 4寄存器中不提供的脉冲模式、并且数据表中也没有 Vref 位。 如果我错了、我认为这会在我的输出中造成差异、正确。




    您能解释一下什么是正弦波的解释吗? 因为我见过的大多数呼吸图都与下面类似。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    脉冲模式以及 VREF 转 VREFP 位的设置可能对应于我们在发布时决定不支持的功能。 EVM 文档应已更新以反映这一点、因为量产数据表中未提及两种设置。 我的假设是、这些设置由 保留位控制。 请确保遵循保留位的所需设置(RESP[5]= 1b;CONFIG4[4、0]= 0b)。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还做了同样的事情、但没有获得任何正弦波或呼吸信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我仍然不确定问题是什么。 您能否分享显示器件配置的完整寄存器映射表?  

    此外、从电极连接器到 EVM 上的 DB15引脚的电缆阻抗是多少?  

    未滤波的呼吸波形仍可在 NORMAL SCOPE 选项卡(CH1)下查看。 呼吸视图和范围视图是否看起来相同(这只是为了确认数据在 GUI 中得到了正确处理)。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、下面是寄存器映射及其值的屏幕截图。 电极与 DB15之间的电缆电阻为10K。

    此外、我观察到在将 JP34 - JP35连接到 LA 和 RA 时出现了一个问题 、然后根据下面提到的 ads1298Recg-Fe 的原理图、此处应该不显示 JP36的重要性、但在我们的模块图中、当 JP36连接或断开时、两种情况都已更改。

    这是连接了 jp36时的情况

    当 jp36未连接时、我在这里添加了两个示波器分析但没有滤波器(范围窗口)、第二个是使用滤波器(呼吸窗口)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要安装 JP36[1-2]、以便板载 MSP430控制 U11开关的时序。 这会创建 delta-R 阻抗、用于模拟患者呼吸期间的阻抗变化。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是、我想传达的是、当 JP34和 JP35连接到 LA 和 RA (连接到车身)侧时、JP36对于连接或断开没有任何显著意义。 但在我们的设置中(如我所布置的两个屏幕截图所示)、当我们连接或断开 JP36时、波形会发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    如果要使用板载模拟呼吸阻抗评估呼吸电路性能、则需要将 JP34和 JP35跳线配置到[1-2]位置。 目前、JP34和 JP35处于[2-3]位置、这会将 RESP_MOD 激励信号连接到 DB15连接器上的电极输入。

    请将 JP36安装为[1-2]以使用 MSP430时序信号控制板载呼吸阻抗电路、并将 JP34和 JP35配置为[1-2]以测量 Δ- R 阻抗。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!  

    我已将 ADS1298R 1)内部呼吸信号(MSP)上的两种模式与板载电路一起使用。 2)带有板载电路的病人(模拟器/身体)。

    1)带有板载电路的内部呼吸信号(MSP)结果如下所示。

    (JP34)连接到(1-2)

    (JP35)连接到(1-2)

    (JP36)连接到(1-2)

                     [范围分析]

     

                    [滤波信号]

    2) 2) 带有板载电路的患者(身体)。

    本例中有两个不同的结果、我观察到两个不同的波形及其结果如下所述。

    I) (JP34)连接到(3-4)(连接到车身)

      (JP35)连接到(3-4) (连接到车身)

      (JP36)连接到(1-2)(连接到 MSP)

                  [范围分析]

    II) (JP34)连接到(3-4)(连接到车身)

      (JP35)连接到(3-4) (连接到车身)

      (JP36)未连接到(1-2)或(3-4)(已断开连接)

                   [范围分析]

                 [滤波信号]

    因此我想传达的是、我要将 ADS1298R 与身体搭配使用、并要从身体获得呼吸信号。 如您所见、现在没有呼吸信号。 我应该检查什么或做进一步从身体获得呼吸信号。

    DB15连接器和电极之间的阻抗为10K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    案例1的结果与预期完全一致。 在用户指南的图36中、呼吸阻抗由红色虚线矩形建模。 本电路按照 第5.2.1节中所述对与车身的连接进行建模。

    在第2种和第3种情况下、JP34和 JP35移动到[2-3]位置、将通道1连接到实际的患者电极(RA 和 LA)。 JP36的状况无关紧要、不是必需的。 JP36仅用于控制模拟患者电路中的 U11开关(案例1)。 如果您认为 MSP 控制信号耦合并干扰了实际的患者呼吸测量、则建议在这些测量期间不安装 JP36。 我以前并没有遇到过这个问题、但我会在 EVM 设置中再次检查这个问题。

    测量实际患者的呼吸时、必须确保电极接触阻抗最小。 同样、10k 电极电缆阻抗可能会在呼吸通道路径中引入过多的噪声。 您是否可以尝试使用阻抗较低的电缆?  

    最后、典型的 LPF 阶高于二阶。 您能否将 LPF 设置为具有2Hz 截止频率的8阶?

    另一项建议-我们通常会看到客户 在测量呼吸时将 PGA 的增益降低到2到4V/V。 如果将 PGA 增益设置为默认6V/V、则可能会使通道饱和。 数据表的第10.2.1节详细介绍了用于呼吸测量的应用设计过程。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    更改电极电缆后的结果如下所示、其中该电极的阻抗为2欧姆。 但我之前在使用 ADS1298REVM 套件附带的电缆(10k 阻抗)时有一个问题。 那么、如何使用 ADS1298REVM 套件来管理它呢?  ADS1298REVM 的建议电极线阻抗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    电缆阻抗用于除颤保护。 当选择可接受的阻抗时、需要在提供充分保护而不降低呼吸噪声性能之间进行平衡。 确切值将 因信号链的其余部分而异。 我建议从1 -5 kΩ 电缆阻抗开始。 我认为呼吸噪声规格是仅使用2-kΩ 基线阻抗和接近于零的电缆阻抗测量的。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    1K 的工作对我非常感谢你的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    很乐意提供帮助! - Ryan