This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55EVM:输入电源分离

Guru**** 2929630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1376652/adc32rf55evm-input-power-split

器件型号:ADC32RF55EVM

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户计划使用 INA1P、INA1M、INA2P、INA2M。

输入信号电平是否在 EVM 布局上平均分配?
每个输入引脚之间是否有任何误差数据? (例如±0.5dB)

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许启生

    EVM 拆分网络不通过任何分压器、但布局在每个 INAx、BINx 输入对内的时间和阻抗方面均匀匹配。 我想我们没有来自 EVM 的任何关于通道 A1和 A2或 B1和 B2之间不匹配的数据。

    谢谢、Chase