This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5675A-SP:关于 CLK/CLKC 的问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1376494/dac5675a-sp-question-about-clk-clkc

器件型号:DAC5675A-SP

工具与软件:

您好!

问题1:
数据表7.5规定|CLK-CLKC|= 0.4至0.8Vpp。
我感到困惑。
以下哪一项是正确的(1或2)?


问题2:
我的客户喜欢正弦波单端 CLK 输入、如数据表中的图18所示。 如果正弦波 CLK 的 CM 直流电压不同于 AVdd/2、那么它是否应该使用串联电容器进行交流耦合? 如果是、建议使用多少[nF]电容器?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和彦

    差分电压意味着差分对的每一半只能摆动最大差分电压的一半。 如果您将#1的0.4-0.8Vpp 更改为0.2-0.4Vpp、则答案是正确的。 #2正确。

    如果您需要进行交流耦合、那么一个100nF 串联电容器是一个不错的选择。

    谢谢、Chase