This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001A:为什么使用 nV/sqrt (Hz)作为噪声密度的单位?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1376046/dac11001a-why-use-nv-sqrt-hz-as-the-unit-of-noise-density

器件型号:DAC11001A

工具与软件:

尊敬的专家:

客户方面的一个问题是、为什么我们使用 nV/sqrt (Hz)作为噪声密度的单位?

有什么特别的含义吗?

谢谢!

BR

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!  

    Akhilesh 将尽快给您回复。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    由于噪声具有跨频率(也称为功率频谱)的能量、因此我们还需要考虑带宽。 例如、电阻器中的热噪声表示为 V^2 / R = 4*K*T*k ΔF Ω

    其中  K 是玻尔兹曼常数、单位为焦耳/开尔文、T 是温度、单位为开尔文。  Δf 是以 Hz 为单位的带宽

    V^2/R =电阻中的功率,为了得到电压 V = sqrt (4*K*T*R*R ΔF ),这就是你在噪声中得到 sqrt (Hz)项的原因  

    或者,如果我们用功率表示噪声,我们将不会有 sqrt (Hz)  

    如需更多信息、请查看以下链接。

    http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/Noise/Noise_Analysis / res_noise.htm

    此致、

    AK