This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600:ADC12QJ1600

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1374272/adc12qj1600-adc12qj1600

器件型号:ADC12QJ1600

工具与软件:

您好!

 高速串行输出的 P 和 N 之间的时间延迟差(如果存在)是什么?

此致、

Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    不确定我是否理解您的问题。 PN 上的黄色迹线? P 和 N 之间的相位差始终为180度。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我的意思是- 两个输出之间的时间偏差是什么-而不是相位差。

    此致、

    Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    遗憾的是、我们不规范这一点。

    此致、

    Rob