This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L21:SDO 电流驱动

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1376224/ads127l21-sdo-current-drive

器件型号:ADS127L21

工具与软件:

你(们)好

SDO 电流驱动能力是多少? 是2mA

我需要将 SDO 连接到光耦合器、还需要6mA 是否受支持?

谢谢

Roey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roey、您好!

    我们只指定最高2mA、但该器件在驱动低电平时应能够在输出端灌入大约0.5V 的6mA 电流。  但是、我不建议驱动这么大的电流、因为它可能会增加 ADC 的本底噪声。  数字噪声始终会耦合到输入中、而对输出进行过驱将进一步增加此噪声水平。  我建议使用某种缓冲器或小型 FET 来驱动光耦合器 LED。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用