This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:量化由于预充电缓冲器而缩短的稳定时间?

Guru**** 2464430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1375828/ads127l11-quantify-reduced-settling-time-due-to-precharge-buffers

器件型号:ADS127L11

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户有以下问题-

数据表指出"ADC 包含预充电缓冲器、可降低模拟输入驱动器的稳定和带宽要求。"

是否有办法量化稳定时间要求的这种减少?  

谢谢!

Lauren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    使用图9-6中所示的推荐输入 RC 滤波器、可以简单地通过大概10M Ω 的输入电阻来近似计算输入模型。  在实践中、具有8MHz 或更高带宽的输入放大器将良好运行。

    预充电缓冲器关闭:

    12.8MHz (高速模式)

    Vin=7.4pF

    预充电缓冲器打开时、等效输入电阻增加1000倍:

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用