This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:IEC 80601-2-26输入差分失调电压问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1375830/ads1299-iec-80601-2-26-input-differential-offset-voltage-question

器件型号:ADS1299

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我使用 ADS1299 EVK 测试  IEC 80601-2-26项目并找到问题。

ADS1299 EVK 开关跳线至双极电源 配置(AVDD=2.5V、AVSS=-2.5V)

EEG 模拟器设置输入1mV/6Hz 三角波形和添加 DC 偏移 ±150mV ,输出波形正常。

但  ADS1299 EVK 开关跳线连接到单极电源 配置(AVDD=5V、AVSS=0V)、测试 输出波形异常。

 双极和 单极电源 配置有何区别?

我尝试两个 功率 配置 EEG 功能测试是可以的,但为什么单极模式增加直流失调电压会影响结果.

我是否可以在 单极模式时设置一些寄存器以通过?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、您好!

    感谢您发帖。

    ADS1299将在单极和双极电源配置中展现出完全一样的性能。 您是否在 ADS1299 PCB 和仿真器之间正确共享 GND? 对于单极电源、EEG 仿真器输出的直流偏置(或共模电压)将需要接近 ADS1299的1/2 Vs。 是否可以选择将直流偏置电压连接到仿真器? 您或许可以尝试使用 ADS1299偏置放大器来将1/2 Vs 电压驱动至 BIASOUT、并将其连接到仿真器右腿驱动或偏置输入。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我发现调整两个寄存器将使 直流失调电压 ±150mV 输出三角波在 单极电源配置中是正常的。

    a. PGA 增益减小设置为1

    b:直流导联脱落电流上升设置为24uA  

    我不明白为什么 PGA 增益和 导联脱落电流会传递结果以及是否有副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、您好!

    我们必须看到比较、但我的猜测是、减小 PGA 增益可以让各个 PGA 输出完全摆动、而不会由于余量限制而出现削波。 同样、重要的是、函数发生器接地与 ADS1299接地共享、输入信号的共模接近1/2 Vs。 请参阅数据表第23页的公式(4):

    此致、

    Ryan