This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:EOS 故障电流

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1377010/ads124s08-fault-current-for-eos

器件型号:ADS124S08

工具与软件:

用于保护 ADS124S08 ADC 免受 EOS 影响以进行 RTD 测量的电路

关于上述文档、

1.我不明白 AIN5引脚上的节点电压为什么必须为4.6V?

2.我想知道±25mA 是从哪里流过的。 你能解释一下吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby Kim:

    以下是您的问题的答案:

    [报价用户 id="61081" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1377010/ads124s08-fault-current-for-eos 我不明白为什么 AIN5引脚上的节点电压必须是4.6V?[/QUOT]

    这是 IDAC 顺从电压、当所选 IDAC 电流小于1 mA 时、ADS124S08数据表中指定的此电压为 AVDD-0.4V。

    [quote userid="61081" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1377010/ads124s08-fault-current-for-eos 我想知道±25mA 是从哪里流过的。 您能解释一下吗?

    您引用的文档来自我们的 TI 高精度实验室培训视频系列。 我们有一个有关 EOS 保护的完整视频系列、我提供了以下视频的链接、其中涵盖了您感兴趣的主题。 不过、还有4个视频讨论了使用 ADS124S08的 RTD 电路中的 EOS 保护。 我建议您观看这些视频、以便更好地了解电路、因为此电路假定您已了解基本的 EOS 概念。

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-analogue-to-digital-converters-adcs.html?videoId=6303631504001

    -Bryan