This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416EVM:DAC81416EVM、USB2ANY

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1371155/dac81416evm-dac81416evm-usb2any

器件型号:DAC81416EVM

工具与软件:

你好  

我通过 USB2ANY 将 DAC81416EVM 连接到 PC。 在应用程序中、显示 Hardare 已连接。 但是、当我读取状态位时、会启用"OSC_ALM"。 正如我在数据表中看到的、这是由于 SPI。 您能帮我弄清楚如何解决吗?

此致、

Shahab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shahab、

    这不指示任何错误、预计为"1"。 该位指示片上 OSC 是否开启–在 SPI 回读期间、该位会始终开启。

    数据表中并未显示此内容(显示为保留)、仅显示了 GUI、因此我不确定您在数据表中阅读了哪些内容。 数据表中并未显示该内容、因为它不会向用户提供有意义的信息、因为它会始终回读为1、因为在 SPI 回读期间、OSC 始终处于打开状态。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    我真的很感谢您的及时响应。 因此、我需要检查其他方面、并找出问题所在。 我将回复这个帖子。

    此致、

    Shahab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shahab、

    在设置输出电压或配置 DAC 上的其他设置时是否存在其他问题?  

    您可以分享 EVM 跳线的配置方式(共享图片)以及使用的设置、并且我们可以验证所有内容都是正确的。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    我在此连接了跳线和 GUI。 我的 VDD 为5V、VSS 为0V、VCC 为10V。 此外、USB2ANY 会闪烁、但当我读取(寄存器)时则不会闪烁。 我无法设置 DAC 通道的输出电压。

    此致、

    Shahab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shahab、
     
    跳线连接 正常、电源电压值也符合数据表。
    您已将 VIO 配置为外部电源、正如我在共享的映像中看到的那样。  您能否检查 EVM 硬件上是否存在 VIO 电源、其值是多少?
     
    我 建议您 测量 EVM 测试点上的电源值并确保它们正确、然后探测 EVM 硬件上的数字 SPI 线路。

     

    谢谢!

    Sanjay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、0

    感谢你的帮助。 我将 J10位置更改为1-2 (USB2ANY 更改为3.3V)。 I 测量 VIO (TP5)至 GND (TP2)(应为2.98V)。 我还测量其他 TP、所有 TP 都按我需要的方式设置。 TP3 (VDD)连接到 GND 、TP11 (VCC)连接到 TP13 (VSS)。 此外、TP7 (CS)到 GND 为0V。 TP9 (LDACz)至 GND 为2.58V。 它应为2.98V、因为它连接到 VIO。 当通道处于开启状态(例如通道8)时、电压为259.6mv;当通道处于关闭状态时、电压值为46mV (DAC8范围电压为0-5V)。 现在、 当我更改 ITS 寄存器(EX . 0x1000)。 但在 DAC IDE 中、在低电平配置下、读取寄存器后它为0x1000。

    此致、

    Shahab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shahab、
     
    您能否确认您的 SPI 通信 是否正常工作? 可通过读取 SPICONFIG 或任何其他可读寄存器来验证。

    如果您能够 验证 DUT 寄存器、则可以尝试 以下步骤为任何通道获取 DACOUT:  

     
    以下是用于验证 DAC VOUT 通道的最少命令集:  

    a)在 SPICONFIG (0x03)中写入0x0A04 - 为 DAC81416器件上电  

    b) 在 GENCONFIG (0x04)中写入0x3F00 -使用 内部 基准

    c)在  DACPWDN (0x09)中写入0x0000 -为单独的 DAC 通道上电

    e)在  DACn_DATA 中写入0x8000 (n = 0x10至0x1F)- 将各个 DAC 通道输出配置为2.5V  
     
    如果您需要更多帮助、请告诉我。
     
    谢谢!
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助和时间。 我可以设置 DAC 的输出电压。

    此致、

    Shahab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shahab 让我们知道!  
    如果将来需要更多帮助、请告知我们。

    谢谢!
    Sanjay