This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:采用 Vega 处理器的 ADS1299

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299EEGFE-PDK, INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1375942/ads1299-ads1299-with-vega-processor

器件型号:ADS1299
Thread 中讨论的其他器件: INA333

工具与软件:

您好!

我们正在使用 ADS1299设计 EEG 数据采集系统、并正在考虑使用 Vega 处理器而不是任何其他控制器。 您能回答以下问题吗? 谢谢你

ADS1299是否适用于 Vega 处理器板?

ADS1299 AFE 中用于滤波的值是什么? 此外、哪一个是 ADS1299中用于数据采集的最佳前置放大器?

此外、是否有必要使用任何 ESD 保护二极管、如果有、什么是可用于 ADS1299的最佳 ESD 二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwin:

    感谢您关注我们的 ADS1299。

    ADS1299适用于任何支持 I/O 级别和速度(在器件数据表中所述) SPI 通信的处理器。  

    每个通道包含一个低噪声 PGA 前端、该前端提供极低的输入偏置电流。 无需进行外部预放大。

    该器件包括内部 ESD 二极管。 您的应用可能需要额外的器件保护电路、例如限流电阻器、齐纳二极管或 TVS 二极管等 推荐特定二极管通常超出了我们通过 E2E 论坛提供的支持范围。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为 ADS1299前端提供所需的滤波器值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwin:

    有关输入滤波器值的示例、请参阅 ADS1299EEGFE-PDK 用户指南。 实际的信号链设计可能会因您的应用而异。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA333适用于 ADS1299