This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:DVDD 至 AVDD 的漏电流

Guru**** 2464900 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1375995/ads131m08-dvdd-to-avdd-leakage-current

器件型号:ADS131M08

工具与软件:

在我们的设计中、我们希望在空闲状态下关断 ADS131M08的整个 AFE + AVDD (以节省电力)。 我的问题是:实际连接到 GND 的 DVDD = 3V3至 AVDD 的漏电流近似值是多少? 我在数据表中找不到该规格。

此致、

清酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sake、

    我们没有这种特殊情况的任何测试数据、但我可以为您在 EVM 板上进行检查和测量。 您是直接将 AVDD 短接至 GND、还是先发送待机命令、然后将 AVDD 短接至 GND?

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dale、

    感谢你的帮助。

    是的、在将 AVDD 短接至 GND 之前、我们要先将 ADC 设置为 STANBY 状态。

    此致、

    清酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sake、

    在 M08 EVM 上进行测试后、正常运行时、IVDD 在高分辨率模式下为0.345mA、在 M08 ADC 进入待机模式并将 AVDD 连接到 GND 后、电流为0.481mA。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dale、

    非常有用,谢谢!

    此致、

    清酒