This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5296A:ADS5296A 产品说明书 SBAS631-2013年10月内容的澄清

Guru**** 2464540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1376855/ads5296a-clarification-of-content-of-sbas631-october-2013-datasheet-for-ads5296a

器件型号:ADS5296A

工具与软件:

如果有人能澄清以下与数据表内容有关的内容、我将不胜感激。
问1。)  图63。 显示了标记为"正常模式"和"多路复用模式"的2条曲线。 "正常"和"多路复用"与什么有关?
问题2.)  标题页显示12位、160MSPS、4通道和10位、200MSPS、4通道。
      第28页起还介绍了4通道、10位交错模式。
      但从第36页开始、标题为"8通道、12位、交错模式"。
      那么、第36页起始页是否应该实际读取4通道、12位交错模式?
问题3.)   对于非交错式和10位交错式、这里有 FFT 图
      为什么没有12位交错的 FFT 图?
提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)正常模式意味着8通道模式、多路复用模式意味着交错模式(4通道2倍速度)

    2)每当它被称为交错模式时,它始终是4通道模式。 感谢您指出。 数据表需要进行更新。

    3)为这些模式提供了所有的规格。 由于每个模式和分辨率都有多个图表、因此省略了图表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、不得不这么做。
    此致
    Kevin