This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL3200:ADC 采样的非确定性错误

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1376146/adc12dl3200-non-deterministic-error-on-samples-from-adc

器件型号:ADC12DL3200

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们实际上正在使用具有同一 ADC 转换器的定制电路板、但有时也会遇到同样的问题。 这不是确定性的、在一个通道上或在另一个通道上都是随意体验的。

芯片的配置为:

-双通道- 4总线模式

-fADC = 2GHz

-SYSREF = 12.5MHz  

最后、我们将选通置于 LSB 上。

我们如何解决该问题? 非常感谢。

-最好的问候!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:

    请您分享一些详细信息。 您是否能够共享对器件执行的所有寄存器写入的完整列表。

    此外、您还可以尝试将 ADC 置于用户定义的测试图形模式、并确保输出仅匹配以确保 FPGA 正确接收数据。

    此致!

    Eric