This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC12DL3200:在启动 ADC12DL3200和 DAC12DL3200方面请求帮助

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200, DAC12DL3200, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1371501/dac12dl3200-requesting-assistance-in-bringing-up-adc12dl3200-and-dac12dl3200

器件型号:DAC12DL3200
主题中讨论的其他器件:ADC12DL3200、、 LMK04832

工具与软件:

您好!

我们正在研究  ADC12DL3200 模数转换器(ADC)和  DAC12DL3200数模 转换器(DAC)、其  LVDS 接口可通过双通道4 LVDS 总线运行。

请您 检查寄存器映射的初始化 情况、如果有任何错误或建议、

请查看有关 ADC 和 DAC 的详细说明、以及前一封邮件随附的寄存器映射。
ADC/DAC 参数:
1.采样率        :3200 MSPS
2.采样时钟       :3200 MHz
3.频率范围     : 0 -750 MHz
4. LMODE             :双通道、4总线模式。
5. LWIDTH             :12位样本宽度
请注意、
1.我们有 双路 ADC/DAC 同相采样和正交分量、每路工作速度是3200MSPS。
2.    3200MHz 的采样时钟 由 LMK04832生成。  
3.每个转换器使用两条总线、因此总共  使用四条 LVDS 总线。
4. LVDS 总线在 ADC 中对齐以简化时序(LALIGNED = 1)。
5. LVDS 同步是软件编程的。
6.校准模式包括后台校准和偏移校准。
7、同步是通过选通实现的。
8.在 DAC 中禁用双时钟模式。
9.每个总线的 ADC 数据由 Xilinx 高速选择 IO 向导(HSSIO)以1600Mbps 的接口速度和 DDR 时钟进行采集。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好!

    此配置看起来有效、您到底看到了什么问题?

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我们想知道如何启动 ADC12DL3200和 DAC12DL3200。这些配置是否足够?
    我们能否继续使用它们?
    此外、建议使用 SYSREF 或选通哪种同步方法?

    谢谢!
    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好!

    是的、配置看起来有效、您还可以使用相应的 GUI 作为起点、为这些器件预先生成配置文件。

    要跨多个设备同步、您需要同时使用 sysref 和 strobe、事实上、strobe 将会同步单个部分(每个部分4条)的所有数据总线、而 sysref 将会同步多个部分的 strobe。

    此致!

    Eric