This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9817:单端配置

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9813, ADS9817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1376733/ads9817-single-ended-configuration

器件型号:ADS9817
主题中讨论的其他器件:ADS9813

工具与软件:

您好!

按照 ADS9817 (和 ADS9813)数据表中的说明:"ADS981x 是一款具有八通道模拟输入(可配置为单端或差分输入)的18位数据采集(DAQ)系统。"

但输入是如何配置为单端还是差分输入的呢? 数据表中未提及。

这是通过 SPI 还是通过任何动态其他方式来管理? 或者我只需要将 AINxM 连接到 GND 以进行单端测量、就像任何不可配置的差动 ADC 一样?


谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Noel:

    感谢您的提问! 通过将负极输入接地、可将此输入用于单端配置。 如果需要其他支持、请告诉我。

    此致、

    Samiha