This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9110:区域2数据传输方法(交错)和使用4条 SDO 线路的可能组合?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1376384/ads9110-possible-combination-of-zone-2-data-transfer-method-interleaving-and-use-of-the-4-sdo-lines

器件型号:ADS9110

工具与软件:

您好!

我正在寻找的 ADC 应该能够以2MS/s 的速度运行、并具有最低的时钟频率。

在我的应用中、信号经过数字隔离、测量的延迟是可以接受的、因为数据是在线计算的。

首先、对于数据传输配置、必须在"区域1"和"区域2"之间进行选择。 "区域2" 显然是我需要的。 (图49数据表)。

由于数字隔离器的原因、为了实现尽可能低的时钟、我希望使用4条 SDO 线在5个时钟时间内传输数据、如图78或80所示。

我的问题是:是否可以同时使用"Zone2"数据传输方法和4条 SDO 线路(图49和图78的组合)?

文档不清楚这种组合是否可行。

在这种情况下、对于4条 SDO 线路、以2MS/s 的速度运行的最低时钟是什么?

此致、

François Wallart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 François

    感谢您的提问! 是的、在4 SDO、SDR 模式下运行时、您可以使用区域2模式。 在该模式下、满足转换前后的静默时间。

    此致、

    Samiha